This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340-Q1:关于轻负载下的脉冲跳跃模式

Guru**** 2608285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340-Q1, TPS61175, TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650265/tps55340-q1-about-pulse-skip-mode-in-light-load

器件型号:TPS55340-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS61175TPS55340

大家好、团队成员

我的客户正在考虑使用 TPS61175、但由于发布了勘误表、他们计划重新访问 TPS55340-Q1。

有一个问题、 TPS55340-Q1的脉冲跳跃模式与 TPS61175的模式类似。

根据开关频率、输出电压在轻负载时是否变得无法控制?

【规格】

输入电压:5~6V

输出电压:8V

输出电流:最大1A

SWF:2MHz

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS55340和 TPS61175具有相同的勘误表。 当 fs=2MHz 时、需要向 FREQ 引脚添加外部 SYNC 信号或在输出侧添加最小负载。 或者输出电压可能上升到高于目标值。

    您的系统中的最小负载是多少? 如果存在20mA 的最小负载、则一切都应该正常! 它们无需添加任何内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Helen San

    感谢你的答复。
    最小电流为4mA,因此如果使用 tps55340或 tps61175,则需要电阻器来增加负载。
    在本例中、轻负载效率下降。 这对于他们的应用非常重要。


    还有其他器件我可以建议吗?

    此致、
    中仓市道一
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    20mA 基于10uH 电感器,如果使用22uH 电感器,则9.35mA 负载正常,即:需要在输出端增加(9.35-4)=5.35mA 的额外负载。 5.35mA 负载是否可接受?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    降低工作频率也有帮助、它们是否可以降低工作频率?