This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55332-Q1:TPS55332-Q1的电流限制值

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55332-Q1, TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648094/tps55332-q1-the-current-limit-value-of-tps55332-q1

器件型号:TPS55332-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS61088

你(们)好

 TPS55332-Q1的电流限制值在数据表中的典型值为5.7A。
您能告诉我最小电流限制值吗?

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    需要一些时间来检查数据库中的数据、请耐心等待。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最小电流值应高于4A。 请您向我们分享 Vin、Vo、IO、以便我们可以再次检查它吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen - San
    感谢您的确认。
    我的客户将在 Vin=3~5.5V、Vout=12V 和 Iout=2A 的条件下使用 TPS55332-Q1
    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 Vin=3~5.5V、Vout=12V 和 Iout=2A、则需要选择10A 峰值电流升压转换器。 TPS61088非常适合此应用。 这适用于汽车应用吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen - San

    感谢您的建议。
    客户的应用不是汽车应用。

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、那么 TPS61088就是适合这种应用的。 您能否与我们分享应用信息、如终端设备? 我的电子邮件地址是 helen-chen@ti.com