This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/BQ24297:关于 BQ24297

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24297, BQ25600D, BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648969/linux-bq24297-about-bq24297

器件型号:BQ24297
主题中讨论的其他器件: BQ25600DBQ25890

工具/软件:Linux

需要 TI 的工程师支持
我查找手持设备充电 IC、需求如下、
   单节锂电池
   外部接口、只有一个 USB OTG 接口 、可以通过 PC 或适配器充电、需要自动识别端口类型、适配器充电电流;还可以提升外部 USB 驱动器(USB 主机)
   3充电电流高达2A
 4最佳 Linux 驱动程序

有几个问题:

1.选择 BQ24297是否正确? 该脚是在 VUSB 处升压输出吗?
 2.我看到有关 D+D- USB 端口类型检测的数据表、D+D-可以直接与 MCU 配合使用、会出现 USB 信号干扰或匹配问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Eric、

    bq24297是一个不错的选择。 如果您需要识别 CDP 类型 USB 端口(高达1.5A 的输出电流)、我建议使用 bq25600D 或 bq25890。

    bq24297和 bq25890均已准备好 Linux 驱动程序。 bq25600D 正在开发中。

    所有器件均通过 VBUS 提供 OTG 升压电压。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您回答我的问题、在第二个问题上、您能回答一下、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉。

    是的、您可以将 D+/D-线路直接连接到 MCU。 但是、您必须等到 D+/D-检测完成后才能启动枚举。

    如果在较高速度下出现通信错误、一些客户还会在 D+/D-线路和充电器引脚之间添加100-200。


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您、我之前看到过类似的问题、即有些用户使用开关隔离、我不知道使用什么、因为端口检测阶段、开关一定不能断开、如果检测完成、主机控制开关关闭、何时恢复连接? 假设主机出现故障且开关未恢复、则存在检测功能故障的风险、从而导致充电电流错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Eric、

    您是指其他一些用户使用的 USB 开关吗? 如果是、则在 USB 检测阶段不会断开开关。 相反、一旦检测完成(即充电已开始)、主机将使用 USB 开关转换以执行 USB 枚举。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!