主题中讨论的其他器件: TPS65185
您好!
我在 EPD 驱动器板上使用 TPS63031直流/直流转换器(TPS65185和 STM32F405)。 不幸的是、我始终会听到可闻噪声。
我使用示波器在直流/直流转换器的电感器处测量。 我检测到一个大约为1kHz 的频率。 省电已激活。 因此是导致 A 的原因
我认为可闻噪声可能是转换器。 (电感器已被替换、但没有成功)。 音量取决于负载。 (100mA 时的噪声大于10mA 时的噪声。)
在 TPS63031之后、我10µF 了一个1 μ F 电解电容器(不焊接不会改变体积)。
我在 PCB 的其余部分(非直流/直流)上使用金属棒推动了一些电容器、有时体积会发生变化。
-电感器上省电模式的开关频率是多少(也大约为2.2MHz)? 是否可以实现1kHz?
-我在旧 PCB 上使用过的所有电子器件(因此我对其进行了重新焊接、因此进行了两次回流焊)。 我不认为这是原因
因为 MCU 和其余部分工作正常。
如果您能分别为我提供一些帮助和一些经验、我将不胜感激。
此致