This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24070:bq24070如何启用使用软件

Guru**** 2502635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649303/bq24070-bq24070-how-to-enable-use-software

器件型号:BQ24070

你(们)好   

BQ24070没有硬件使能引脚、您是否知道如何启用充电使用软件。

我们需要控制电荷、因为我们不希望始终充满电。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    添加另一个问题、
    规格被称为"充电终止后、一旦 BAT 引脚上的电压降至 V (RCH)以下、bq2407x 就会重新启动充电
    阈值。 此功能可使电池始终保持满容量。"
    此功能是否会影响电池寿命、因为它始终充满电。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lina、

    您可以使用 bq24070上的 CE 引脚。 该引脚为高电平有效、因此当该引脚被拉至低电平时、输入 FET 将关断、充电将停止。 输出仍将由电池供电。 分压器可用于将电压馈入 MCU、当电池电压高于4.1V 时、MCU 可将 CE 拉低。 关于第二个问题、这不会影响电池寿命、因为整个周期未完成。 当存在 VIN 时、该器件只需确保电池电压始终高于特定电平。

    此致、

    Raheem

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Raheem、

     如果我们使用 CE 引脚、则需要另一个问题、即 当 CE 引脚拉低时、Vin 也将关闭(Q1 FET 关闭)、实际上、客户希望如果只有 Vin 存在、Vin 始终提供系统电源、而电池电压高达4.1V、 然后停止充电、但 Vin 仍然可以 提供系统电源、 因此 CE 引脚似乎无法实现、您还有其他方法吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lina、
    您可以使用 TS 引脚。 当 TS 上的电压超出 VHOT 或 VCOLD 时、器件将暂停充电。 您可以使用 MCU 来控制 FET、该 FET 在 BAT 电压为或高于4.1V 时将引脚拉至接地。
    此致、
    Raheem