This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:CE 超过

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648944/tps54331-ce-is-exceed

器件型号:TPS54331

尊敬的:

  您能为下面的设计提供一些建议。 CE 现在已超过。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顶层浇注的 GND 可能会放大。 请确保 C17靠近 IC 的 GND、D3靠近 C17的 GND。 您可以参阅数据表中的布局。 此外、您还可以尝试使用输入 EMI 滤波器来降低 CE 噪声。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们在输出中添加10uF 电容器,它工作正常。 ,、我们尝试1uf Δ t 问题仍然存在。 是否有任何解释?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您想降低 CE 噪声、可以尝试在输入电压侧使用输入 EMI 滤波器。