This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS61025:如何使用 TPS61020 AVG 模型仿真 TPS61025

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS61025, TPS61020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648754/tina-spice-tps61025-how-to-simulate-tps61025-using-the-tps61020-avg-model

器件型号:TPS61025
主题中讨论的其他器件:TINA-TITPS61020

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好

我需要仿真(频率响应)基于 TPS61025的电路...

我发现 TPS61020 AVG 模型非常适合这项工作、但我需要知道用于 R3/R4分频器的值、以便将 TPS61020转换为 TPS61025等效器件...

换句话说、R3/R4嵌入到 TPS61025中:这2个电阻器的值是多少?

遗憾的是、webench 不支持此器件

非常感谢您的参与

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将找到该值并在下周回复您
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉。 我们没有该数据、因为它是旧器件。 我想我们可以使用与 EVM 具有相同 R3、R4的 TPS61020来仿真 TPS61025。
    或应用 EVM 并将 TPS61020替换为 TPS61025进行评估。