This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:BQ40Z60:1MHz 开关噪声耦合问题

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649875/bq40z60-bq40z60-1mhz-switching-noise-coupling-problem

器件型号:BQ40Z60

您好!

我在将1MHz 开关噪声耦合到 SMB 线路时遇到同样的问题、这会导致与 EV2300器件的通信中断。

与此帖子类似:

e2e.ti.com/.../2293724

是否有人知道如何缓解耦合?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    这是在我们的 EVM 还是定制板上? 集成充电器使用开关模式电源架构。 需要特别注意 LC 滤波器的布局和放置、以控制开关噪声并降低 EMI。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damian:

    谢谢你。 它是基于 BQ40Z60参考设计的定制板。 我将查看我们的布局。 是否有关于隔离耦合而不需要完全重新布局和制造的建议?  

    谢谢、

    标记