This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/UCD3138:如何计算 HSFB 的斜升时间? 有计算公式?

Guru**** 2562830 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649916/ccs-ucd3138-how-to-calculate-the-time-of-ramp-up-for-hsfb-have-calculation-formula

器件型号:UCD3138

工具/软件:Code Composer Studio

如何计算 HSFB UCD3138的斜升时间?  有计算公式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 UCD3138技术参考手册中的第3.3节-斜坡模块:

    http://www.ti.com/lit/ug/sniu028a/sniu028a.pdf

    涉及的参数包括:

    - EADCDAC 寄存器中的 DAC_VALUE、用于设置斜坡的启动电平
    - RAMPDACEND 寄存器中的 RAMP_DAC_VALUE、用于设置斜坡的结束设置 PINT 电平
    - DAC_STEP (浮点值)以设置斜坡斜率

    将 SWITCH_CYC_PER_STEP 的默认值保持为0。
    请注意、 由于斜坡在每个开关周期中前进一次、因此斜率是开关周期(频率)的函数。

      如有任何疑问、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。 我可以在斜升时间内更改 DAC_STEP。