This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2576HVSX-12

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648794/lm2576hvsx-12

 我们在直流电源电路中使用 LM2576HVSX-12/NOPB 、VinMin = 40.0V、VinMax = 60.0V、Vout = 12.0V、 Iout = 2.0A 输入来自电池48V 100Ah LM2576HVSX-12/NOPB 将在 (LM2576HVSX-12/NOPB) 经过  5次测试后烧坏4或5天内工作 、请说明如何解决此问题

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请提供有关您的问题的更多信息。 您是否在4-5天后尝试烧坏的每个部件? 测试了多少个? 您是否会分享您的原理图和布局 pdf 以供审核? 请检查 PCB 的热设计。 是否监控操作? 运行是否稳定?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们需要提供12V 直流电源,电流为2安,输入直流电压为40至100伏直流 ?  

    我们使用的 UCC288800工作正常  

     我们认为 LM2576HVSX-12 可在高达60V 的输入电压下工作 、但总时间输入电压将超过60V PLS 建议、这是 电源12V 直流电压的最佳选择、电流为2安、输入直流电压为40至100 V 直流电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LM2576HVSX-12输入电压绝对最大值为63V。 如果器件检测到的输入电压高于63V、则可能会损坏。 如果在引脚上重复出现高电压、那么随着时间的推移、它越来越有可能被损坏。

    请勿在输入电压高于60V 的情况下使用此器件。

    -杨