This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR23630:VWAKE 为0.4V?

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649927/lmr23630-vwake-at-0-4v

器件型号:LMR23630

您好!

7.5电气特性中有一个规格 VWAKE (唤醒阈值)。 该值为0.4V。

这不是拼写错误吗? 要实现任何功能、应很难在0.4V 的电压下唤醒。

此规格的用途是什么?

谢谢。

Oguri (TIJ 汽车 FAE)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    鉴于 Vin 电压已经存在、该唤醒阈值仅指 VEN 电平。 当 VEN 超过0.4V 时、内部 LDO 将打开、精密使能电路将打开、以等待 VEN_H 电平跳闸。 这样、该器件可在1.5V 左右提供更精确的精密使能、并在 EN 为逻辑低电平时保持低 Iq。

    -杨