This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504EVM-674:评估模块

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649530/bq25504evm-674-evaluate-module

器件型号:BQ25504EVM-674

支持路径:/工具与软件/帮助我解决问题/设计套件/评估模块/板/硬件问题/

´m、我为我的大学做了一项工作。 我´m 去评估它的工作原理,这是我的最爱。 为此、我输入了一个接近0.4V 的 VIN 以进行冷启动。 我想查看图形(bq25504数据表第13页的图12)。 因此、我像我说的那样控制 VIN、在 R-DIV 和 OCS 之间放置一根跳线(关于 Vbat、我不知道该怎么做、因为我不想在这里放置任何电池、我在哪里?)。 我看 V stor、我看到电压低于 VIN (对我来说没有任何意义、是这样吗?)、那么、我怎么做了? 我真的很迷路了。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    器件可能未退出冷启动。 尝试将输入电压增加到0.9V、让我知道您在 VSTOR 上看到的内容。
    此致、
    Raheem