This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 找到合适的器件。

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ33100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649534/finding-the-right-part

主题中讨论的其他器件:BQ33100

我们尝试对单个 UltraCap 电池(10、25或50F)进行充电/放电。 我们正在寻找一个双向直流/直流转换器 IC、该 IC 将在等于锂离子电池的恒定输出电压范围内工作、大约在3.6和4.2V 之间。 但是、我们很高兴能够研究两个单向组件、一个充电路径、一个放电路径。

 

我们希望最大800mA 的 UltraCap 放电(在直流/直流输出下、即恒定4.2V)、电流可能为200mA (同样在恒定4.2V 侧)。 我们对充电电流持灵活态度、可以讨论它是否有用。 800mA 放电电流是峰值电流、预计持续1ms、在300mA 范围内。

 

BQ33100等组件似乎具有我们不需要的功能(如电池平衡)。 我们肯定会使用 LTC3110EUF 超额完成。 我们并不是在寻找所有这些功能、而且定价已成为一个重大问题。