This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMS3655-Q1:通过外部时钟进行手动扩频(&L);300kHz

Guru**** 2451970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648731/lms3655-q1-manual-spread-spectrum-via-external-clock-300khz

器件型号:LMS3655-Q1

尊敬的团队:

我们收到了一个请求、询问是否可以使用外部时钟进行频率扫描。

客户要求仅允许低于300kHz 的直流/直流开关频率。 只有当器件使用外部时钟运行时、此频率才可行。 但是、该器件不会使用外部时钟进行扩频操作。

其理念是实现手动频率扫描@ SYNC 引脚。  

这是可行的吗? 您是否有任何信息表明器件锁定频率的速度有多快?

期待您的反馈。

此致
Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:
    这应该是可行的、但为了给您一个明确的答案、我们需要有关运行条件(输入电压范围、输出电压、负载电流和运行模式)的更多详细信息。

    期待您的回复。
    此致
    Brani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brani、

    非常感谢您的回答。

    客户的规格为:

    • 输入电压范围:9-16V
    • 输出电压:5V
    • 负载电流:0-3.6A 连续/峰值待定义

    您能否分享一些我们需要考虑的想法?

    谢谢、致以诚挚的问候
    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    根据您描述的条件、这应该是可行的、没有任何主要限制。

    就最小 SYNC 频率而言、该器件的保证和测试值为250kHz、具有可调节的宽占空比范围(25%至75%)。 就实施而言、实际上没有其他特定要求(超出数据表规格)。

    从应用角度来看、应注意 的是、如果器件在自动模式下运行、则器件在空载或轻载时不会同步。 为了防止在低占空比条件下发生频率折返、需要200mA 的负载。

    但愿这对您有所帮助。

    此致

    Brani