This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2000:哪一个是早期"#LED 显示低"或者"快速充电启动"在这种情况下?

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649909/bq2000-which-is-early-led-shows-low-or-fast-charge-starts-in-this-case

器件型号:BQ2000

大家好、

我了解到#LED 在发生快速充电时变为低电平。



在  这种情况下、哪一种是早期"#LED 显示为低电平"或"快速充电启动"?
我还想知道这两者之间有多长的延迟。

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请勿在数据表中找到时序。 但是、状态引脚更改可能非常慢。 我会提供1s 的裕度。