This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5119:禁用断续模式时、LM5119的电流限制运行

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650167/lm5119-lm5119-operation-of-the-current-limit-when-hiccup-is-disabled

器件型号:LM5119

您好!

禁用断续模式且器件处于电流限制状态时、只要负载足够、器件是否会无限期地继续在电流限制模式下运行?  

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    就像法庭之友、如何禁用断续?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果 RES 引脚在初始上电时连接到 VCC、则禁用断续电流限制
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我没有在数据表中看到此信息。

    如果停用断续模式、此部件将无限循环电流限制。 因此、Vout 将下降。

    谢谢