This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2596S-ADJEVM:级联稳压器

Guru**** 2796795 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649861/lm2596s-adjevm-cascading-regulators

器件型号:LM2596S-ADJEVM

您好!

我正在  设计中实现一些可调 LM2596、目前一个稳压  器接收24V 电压并输出12V 电压、然后再从该输出馈送两个 LM2596、一个输出7V 电压、另一个输出5V 电压。 目前、我没有注意到设置有任何问题、但我有一些问题:

是否可以这样连接它们而不会出现任何问题?

此配置是否会出现反馈问题?

从   LM2596之前的12V 馈入的其他 LM2596稳压器是否 需要由另一个串联电感器或肖特基二极管隔开?

我遵循了输入和输出电容以及电感器选择的所有要求、但找不到有关级联电容的任何信息。 我将它们级联以降低较低输出电压上的压降、从而改善功率耗散、但是否有必要、或者输出较低电压的电压可直接连接到较高电压分支?

嗯,既然蠕虫已经不在 CAN 之外了,那么将它们并联会怎么样呢? =D

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adrian、您好!
    您描述的配置应该起作用。
    建议通过为每个转换器放置铁氧体磁珠和去耦电容器(100nF 至1uF)、将初级稳压器(24V 至12V)的输出与下游(12V 至7V 和12V 至5V)稳压器分离。
    对于所有稳压器而言、遵循适当的输入去耦技术(将输入去耦电容器尽可能靠近 Vin 引脚放置)也非常重要。

    我不知道您对“并联”的看法是什么,但如果我的理解是正确的,您会问是否可以有单个24V 输入和3个稳压器,这些稳压器将产生所需的输出电压(12、7和5V)。 这在原则上是可行的、但可能会以降低系统效率为代价。 这样做的原因是转换12->7/5V 转换时效率将高于24->7/5转换。

    希望这对您有所帮助。
    此致
    Brani
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Brani、

    通过并联、我的意思是拥有3个稳压器、所有稳压器均设置为12V、并使用一些二极管将其输出并联以增加输出电流。

    我在串联配置中没有发现任何问题、我最初问这个问题是因为有人提到其他降压稳压器的稳定性问题、因为链中稳压器的反馈问题。

    再次感谢。