This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2000EVM:电感器问题。

Guru**** 2928900 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2000, BQ2000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649503/bq2000evm-inductor-question

器件型号:BQ2000EVM
Thread 中讨论的其他器件:BQ2000

您好、专家、

在我 看来、充电器最像降压解决方案、我可以计算诸如 bukc ic 的 bq2000电感器。 对吧? 但为什么它使用100uH、而不是220uH。 (用于4S 锂离子电池)

BTW、是否可以提供 bq2000EVM 的作业文件。 我想为我的应用修改一个小布局。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、专家、
    有人可以帮助它吗?
    BTW,如果我想为4*NiCd 电池充电,EVM 会将电压设置为8V,但如果我的电池规格 OS 为1.45V*4,我是否应该将输出设置为5.8V? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果电池电压为1.45V/节、则可以设置5.8V 输出。

    bq2000是一款传统器件、其布局是在15年前使用 PCAD 完成的。 我希望您可以打开它。

    e2e.ti.com/.../2000S1_2D00_A.ZIP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq2000是一款降压充电器。 因此、您可以使用220uH。 纹波应小于100uH。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、王先生、
    非常感谢!