This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM53635-Q1:内部 FB 电阻器(5V 固定输出版本)

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM53635-Q1, TPS2549-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649982/lm53635-q1-internal-fb-resistors-fixed-5v-output-version

器件型号:LM53635-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS2549-Q1

您好!

我们收到了客户关于 LM53635-Q1的问题。
请帮帮我们。

[问题]
他们正在考虑将 LM53635-Q1 (固定5V 输出版本)与 TPS2549-Q1搭配使用。 请参阅下图。 它们需要内部 FB 电阻器值来估算电缆补偿。 您能否提供规格?

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Tateo、
    对于5V 固定版本的器件、内部分压器值为:
    Rfbtop=1214.5k
    Rfbbottom=303.6k

    此致
    Brani