This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:锂离子电池应用所需的部件解决方案

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3351, BQ25601, TPS650250, TPS65217, TPS65218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649884/bq25601-part-solution-needed-for-application-with-li-ion-battery

器件型号:

我需要一些帮助来查找适用于我的应用的器件解决方案、如下所示:

计算机芯片组:具有 DDR 和 eMMC 的 Sitara AM3351:
目前使用 TPS65217C 来提供稳压电压

电路板 VIN = 5V

我正在向系统添加锂离子电池、需要一种方法来对其进行充电和管理(希望使用
TPS65217C 已在中进行设计)。 但是、我发现我需要 Icharge = 2A 或更高。

VBAT-max = 4.2V
VBAT-min = 3V

因此、我想我可以添加 BQ25601来为电池充电并管理 PowerPath。 但是、我计划了
获取 BQ25601的 VSYS 并将其连接到 TPS65217C 的 VAC。 我认为、这将起作用、因为
BQ25601约3.65V 的稳压 VSYS 电压低于 VAC 输入的导通电压。  

我是否应该改变我对使用这些器件的看法? 我应该使用不同的电池充电芯片吗? 应该
我使用不同的 PMIC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Daniel Brown"]

    器件型号: BQ25601

    我需要一些帮助来查找适用于我的应用的器件解决方案、如下所示:

    计算机芯片组:具有 DDR 和 eMMC 的 Sitara AM3351:
    目前使用 TPS65217C 来提供稳压电压

    电路板 VIN = 5V

    我正在向系统添加锂离子电池、需要一种方法来对其进行充电和管理(希望使用
    TPS65217C 已在中进行设计)。 但是、我发现我需要 Icharge = 2A 或更高。

    VBAT-max = 4.2V
    VBAT-min = 3V

    因此、我想我可以添加 BQ25601 来为电池充电并管理 PowerPath。 但是、我计划了
    获取 BQ25601的 VSYS 并将其连接到 TPS65217C 的 VAC。 我认为、这将起作用、因为
    BQ25601约3.65V 的稳压 VSYS 电压低 于 VAC 输入的导通电压。  

    我是否应该改变我对使用这些器件的看法? 我应该使用不同的电池充电芯片吗? 应该
    我使用不同的 PMIC?

    [/报价]

    很抱歉,我想说的是,"我认为这不会起作用,因为
     BQ25601 3.65V 左右的稳压 VSYS 电压低 于 VAC 输入的导通电压。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您回答正确、因为这可能不起作用。 PMIC 可能会在其建议的工作范围之外显示一些奇怪的行为。  

    一个问题是、您是否始终在 VBUS/VAC 上有适配器? 如果是、请考虑使用 bq25601、但使用相同的输入为充电器和 PMIC 供电。  

    我还将在 这里与我们的 PMIC 团队联系。 他们可能会找到另一个合适的 PMIC、该 PMIC 具有与 AM3351相同的定序要求并提供2A 的充电电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、VIN = 5V (适配器)不会始终存在、我需要 VIN 和 BAT 的 OR'd 组合为 PMIC 输入供电。

    我之前看过其他专为 Sitara 系列设计的 PMIC。 TPS650250看上去适用于低输入电压操作、但它确实不错
    没有内置定序。 TPS65218看起来与 TPS65217相似、并且看起来具有低输入电压运行和定序。 TPS65218可能是 PMIC 的替代产品吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    就输入工作电压而言、TPS65218似乎已足够。

    在您的处理器的电源定序方面、我会在 PMIC e2e 论坛上发帖、以验证是否存在任何兼容性问题。

    另一个注释基于处理器所需的工作电压。 虽然 PMIC 可在低至2.7V 的输入电压下运行、但这种较低的输入电压可能无法保证处理器所需的必要稳压电压轨。 但是、我还是建议询问该团队、因为他们比我更熟悉该部分


    此致、
    Joel H
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 是的、我同意、根据 VIN = 2.7V、稳压器无法调节处理器或系统所需的电压、其中最高电压为3.3V。 然而、我所需要的只是一个接通和连续运行、此运行能够在低于3.65V 的 BQ25601 VSYS 或者恰好是我的最低锂离子电池电压的情况下完成。 这个芯片似乎符合标准、以及 Sitara 所需的其他要求。 我将与 PMIC 相关人员联系。 谢谢。