This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8860-Q1:如何计算电感器额定值?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649663/lp8860-q1-how-to-calculate-inductor-rating

器件型号:LP8860-Q1

你(们)好,先生  

封闭文件是我的计算方法。 正确吗? 我需要注意的是什么吗?

我的客户希望将电感器形式 CDRH127NP-220MC 更改为 NPIM74P220MTRF (更小)。 还可以吗?

电压:46.2V 输入电压8~19V。

电流:150mA

 

 

电感

DCR

等时

IRMS

CDRH127NP-220MC

22 μ H

0.043

 

3.6A

NPIM74P220MTRF

22 μ H

0.19.

3.5A

2A

e2e.ti.com/.../ubLP8860.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们不建议使用额定电流较低的电感器、在最小和最大条件下、Vin =8V、Vout 46.2V、建议尽可能使用较高的4A-5A 电感器额定值。 您的计算是可以的、但请注意、这些计算不考虑效率、因此我们建议至少比计算值高30%或以上、以留出一些余量。