This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3851:如果通过 WDI 连接了复位、是否存在任何问题?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3851

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650074/tps3851-is-there-any-problem-if-reset-is-connected-with-wdi

器件型号:TPS3851

降级:

我们正在评估 TPS3851、以在项目中替代 MAK6866 (Maxim)。

如果将复位连接到 WDI、是否存在任何问题?

如果通过 WDI 连接了 RESET、我认为下面的上电序列是否正常?

请 请帮助提供一些建议。

谢谢!

此致

祝你好运

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝您好运、

    可以、您可以连接/RESET 和/WDO 引脚。 原因是:

    两个引脚均为低电平有效输出

    2、两个输出都是开漏拓扑

    由于两个输出具有相同的类型、因此您可以连接在一起。 这称为"对输出进行线 ORing "、以便欠压或看门狗输入都可以触发输出。 如果您有任何其他问题、请告诉我。 谢谢!

    Michael