This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5907:LP5907UVE-4.5/NOPB 主体标记

Guru**** 2609945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648927/lp5907-lp5907uve-4-5-nopb-body-marking

器件型号:LP5907

你(们)好

我最近帮助客户采样 LP5907UVE-4.5/NOPB。

这是一个 YKE、DSBGA 封装。 根据数据表、主体标记应为 Z

下面是 IC 的显微镜捕获、它显示"L"、但数据表中没有"L"

如果我们获得了正确的器件、请提供建议

正在

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    它看起来显示的是日期代码和顶部标记、而不仅仅是数据表中所示的顶部标记。 最简单的方法是检查其装运的卷带。 这将提供输出电压。 您可以尝试的另一件事是为某些器件加电并查看输出电压是多少。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    由于封装太小、因此没有空间标记用于标识器件的信息。  

    只需寻求澄清、L 实际上应该是焊球 A1指示、符号是数据码?

    正在

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    您能否确认 LP5907UVE-4.5/NOPB 的主体标记为"Z"?

    您能否发送 此零件体标的实际照片?

    这些器件已发运至 TI 样片办公室。

    安装的部件方向正确、但无输出电压(怀疑额定电流较低)。

    请帮助。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、我是

    您的预量产器件似乎没有正确的顶部标记。 无法获得正确输出电压的最可能原因是器件方向不正确。 如果您尝试更改设备的方向、您应该能够解决该问题。

    我正在努力将预量产器件替换为具有正确顶部标记的当前器件、以便您更轻松地完成此操作。

    此致、
    标记