This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25122:BQ25122和 BQ25120A 有何不同?

Guru**** 2595780 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25122, BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650015/bq25122-what-s-different-with-bq25122-and-bq25120a

器件型号:BQ25122
主题中讨论的其他器件: BQ25120A

尊敬的先生:

        除了 Vuvlo (HYS)和 wake2、BQ25122和 BQ25120A 有何不同? 您是否建议我们在新设计中使用 BQ25122替换 BQ25120A?

最恰当的考虑

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、
    bq25122的默认 SYS 电压为1.2V、而 bq25120A 的默认 SYS 电压为1.8V。

    此致、
    Raheem