This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1117:固定 TLV1117的内部反馈设计是什么? 它具有内部分压器、还是具有不同的内部基准电压?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649883/tlv1117-what-is-inner-feedback-design-of-fixed-tlv1117-it-has-inner-divider-or-it-has-different-inner-reference-voltage

器件型号:TLV1117

至于 TLV1117的固定版本、 它是使用内部分压电阻器还是具有不同的内部基准?

如果客户希望使用 TLV1117-50 5V 固定输出 LDO 作为12V 输出电压 LDO、如何实现它? 他们能否在 ADJ/GND 引脚和输出 GND 之间添加一个电阻器、如下图所示? 还是在 OUT 引脚和 ADJ/GND 引脚之间使用外部反馈分压器电阻作为5V 内部基准?

如果我们在固定版本 TLV1117中使用内部分压电阻器、 内部分压电阻器的值是多少? 如何通过调节输出 电压来计算外部电阻器?

提前感谢。

此致、

杨  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、杨

    您不希望尝试匹配 LDO 的内部电阻分压器。 这些片上电阻器与 eachother 匹配良好、但它们在整个过程中会有很大差异。 获得12V 输出的最佳方法是使用 TLV1117的可调节版本并使用电阻器设置输出。 如果您尝试匹配内部电阻器、则输出电压将不会非常精确。

    此致、
    标记