This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3658 -退出维护模式

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650095/lm3658---exiting-maintenance-mode

我知道、在电池达到其目标电压(在我的情况下为4200mV)后、此充电器 IC 停止充电、并且仅在电池电压降至目标电压以下200mV 时才恢复。

本手册中将此期间称为"维护模式"。

这种行为对我的器件造成了严重的限制、因为它意味着在将器件长时间保持连接到充电器后、电池电压可能会低至4000mV (这对于我的需求来说是相当低的)。

我想知道是否可以 通过切换(写入"1"、然后写入"0")到 EN_B 引脚来"强制" IC 退出"维护模式"。 但是、我无法从规范中了解这是否起作用。

问题:

1.此解决方案是否起作用?

2.如果没有、是否有其他方法可以"强制" IC 退出 维护模式?

如果没有、是否有任何其他充电类似的充电 IC 更快地重新启动充电(例如目标下100mV)?

提前感谢!

Tal