This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:LM5175升压高侧同步管理

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648997/lm5175-lm5175-synchro-management-of-boost-highside

器件型号:LM5175
主题中讨论的其他器件:LM5176


您好!

我的问题是、升压高侧同步器有时只工作。

模式、升压18至25V 或降压25至18V、温度、电流0…6A 没有影响。

但通常、如果输入电压在以前降至6V、它会在整个范围内工作。

 

检测到同步变色时、电感器电流如何降至零?

原因可能是什么?

 

布局与 EVM SNVU440中的布局几乎相同。

集成了8V2齐纳二极管。

 

非常感谢你的帮助

此致

Peter


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否意味着升压桥臂同步 FET 不会切换? 您能否显示上述不同 Vin 和 Vout 条件下的栅极驱动信号波形?

    如果我正确理解您的第二个问题:电感器电流有过零检测(通过电流感测信号)。 当电感器降至零时、同步 FET 将关断、模拟正则二极管、仅允许单向电流流动。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、升压桥臂同步 FET 不会切换。

    您可以看到一些图。

    在升压模式下、无法在共源极分流器或输出分流器上看到电感器电流过零。

     时间是 根据之前脉冲末尾共源极分流器上的最大电压以及输入和输出电压之间的关系计算得出的吗?

    在本例中、我认为我可能 找到的唯一一点是分流信号。

    或者 ISNS 稳压器是否有影响? 我已经看到、 在6V 输入电压下 、ISNS 上的电流调节不再起作用。 因此 FB 的过压调节处于激活状态、之后升压桥臂同步 FET 工作正常。

    谢谢你

    Peter

    e2e.ti.com/.../plots-of-boost-hs-synchro-problem-LM5175.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供信息。 这些波形看起来很奇怪、因为电感器电流必须持续、并且在共源分流器上显示为负电压。 您能否展示您自己的原理图供我们审阅?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我应该以另一种方式向您发送原理图。

    但这里有一些新闻。
    HDRV2管理不善的一个原因是使用电流限制器 ISNS、因为它减少了软启动。 请参阅8.3.13“在软启动期间栅极驱动输出 HDRV2保持关闭,以防止来自预偏置输出的反向电流”。

    这与2个应用“备用电池和超级电容器充电”和8.3.6“平均电流限制功能可用于需要从输入电源或进入负载的稳压电流的应用”相冲突,因为没有同步模式,它只能在很短的时间内使用。

    另一个大问题是、在所有4种模式下、如果输出电压高于编程电平、它会将电池输出的电源转换为 PSU 输入。 如果微控制器和电流调节器工作、这很容易发生。

    在 LM5176的数据表中、只有2种可能的模式、但8.3.13中缺少上述句子。
    但没有具体说明这个问题。

    因此、我必须回到我的旧问题:
    在升压模式下、无法在共源极分流器或输出分流器上看到电感器电流过零。
    时间是根据之前脉冲末尾共源极分流器上的最大电压以及输入和输出电压之间的关系计算得出的吗? 在本例中、我认为我可能找到的唯一一点是分流信号。
    还是取决于 COMP 信号

    您还有其他解决方案吗?

    此致
    Peter