This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:TPS6590379 "off 请求"to "reset_out"下降沿

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5716, TPS659037

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/650071/tps659037-tps6590379-off-request-to-reset_out-falling-edge

器件型号:TPS659037
主题中讨论的其他器件:AM5716

您好!

我们有一个 AM5716设计、使用 TPS6590379器件进行电源控制。 为了进行修整、PMIC 可以以受控方式处理所有断电序列、我们需要计算为 PMIC 供电的5V 电源轨上所需的电容。 计划通过5V 直流/直流转换器的"电源正常"信号来控制 PMIC 的 RESET_IN。

在《为 AM571x 供电的 TPS659037用户指南》(幻灯片011e)中、我可以看到、完成断电序列需要大约1.5ms (图9)。 遗憾的是、在信号"关闭请求"(下降沿)与"复位_OUT"下降沿之间没有指定时间。 是否知道这段时间可能会有多长时间? 我们需要这些信息来了解5V 电压轨需要超过2.75V 的时间。

谢谢、此致、
Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    从关闭请求到 RESET_OUT 下降的时间大约为100us。

    此致、
    Karl