This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62133:电流限制高于3A?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62133, TPS62135, TPS62180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649874/tps62133-current-limit-above-3a

器件型号:TPS62133
主题中讨论的其他器件: TPS62135TPS62180

我正在尝试使用 TPS62133电路、这两个电路同时为某些电池充电并为其他组件供电。 我面临的问题是芯片可以消耗的电流量。

如果电路中有一些限流电阻器可防止汲取的电流幅度超过3A、或者 TPS62133中是否有某种实现方式可防止电流发生变化。 我所面临的这个问题可以在这个问题中总结:如果负载尝试在5V 时汲取高于额定3A 的电流、它将提供最大额定电流、被永久损坏或完全关闭、会发生什么情况?

我将使用多个芯片来提供更大的电流、但电池可以消耗的最大电流远高于 TPS62133能够提供的电流(最坏情况)。 为充电电路和负载提供电流的电路将被隔离(当两者同时运行时)。

数据表中给出的所有图形和数据均以3A 或17V (输入)电压终止,即使在在线可用的仿真中,我也无法将负载电阻降低到1.6667Ω Ω 以下。 因此、我无法肯定地说任何事情。 我担心芯片在最坏的情况下会炸或关断。 这两种情况都必须避免。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ian:

    TPS62133和几乎所有直流/直流转换器(甚至大多数电池充电器)都具有电流限制保护。 因此、IC 将通过限制其输出电流来保护自身。 您可以阅读 D/S 以了解电流限制在该器件中的工作原理、但它将保持开关电流限制、并且仅在负载电阻降低时降低输出电压。

    我们还有电流较高的 TPS62135/6和 TPS62180。