This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:无法获取芯片进行调节

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649169/lm5122-cannot-get-chip-to-regulate

器件型号:LM5122

在过去的设计中、我使用了 WEBENCH 推荐的值和原理图、在升压配置中使用了该芯片。 它通过7.4V 电池生成11V 输出。 这在使用 IRFR3707ZTRPBF 和 STD35NF3LLT4作为 MOSFET 器件时效果良好。 现在、我们对器件进行了更改、输出变为12V、输出电流要小得多。 因此、我们将 MOSFET 更改为 AO3400A。

新设计只会偶尔(每隔几秒)短暂跳至12V、但随后立即放电回电池电压(在输出电容器放电之后)、输出基本上会跟随电池电压。

此 MOSFET 变化是否实际上会导致这种行为、或者我们是否缺少其他东西? 我们找不到任何其他更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    您能否提供原理图? 可能存在连接错误的情况。 我不希望更换 MOSFET 会导致此问题。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    原理图上的连接看起来正确。请确保器件在 SS 引脚被拉至低电平时未达到电流限制。

    您能否提供开关节点、COMP 引脚 SS 和 VOUT 的波形? 应用参数是什么? {VIN 范围、VOUT、IOUTmax}。 只是为了确认、当使用其他 MOSFET 时、此设计是否正常工作?

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Garrett、

    我将努力获取这些信息。 现在、我们已经让电路使用了不同的散射二极管。 二极管 B340-13-F 似乎使电路正常工作、但二极管 SS24T3G 不工作。 也许这可以为您提供线索? 我没有注意到二极管规格有任何显著差异?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    在原理图上、您要讨论哪种二极管? 我想它与高侧 FET 并联。 我在两个二极管之间看到的唯一区别是、B340-13-F 具有较大的浪涌电流额定值。 也许初始导通时的浪涌电流会损坏另一个二极管。

    您是否在多个电路板上看到过这种情况? 但我的第一个问题是、这听起来像是焊接问题。 通常、这些二极管选择不会对运行产生如此大的影响。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在上面的原理图中、它是二极管 D2。 我确信这不是焊接问题、因为我们已经多次更换了器件。 我们尚未在其他电路板上验证它。 我已经检查了关键二极管参数、该二极管与其他二极管之间似乎没有真正的差异。 所有二极管似乎都在芯片推荐范围内。 该二极管是否必须具有任何特定的特性? 周围的电容器是否可能存在电容器问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    自举二极管应为低泄漏肖特基二极管、电容器需要选择高质量、低 ESR/低 ESL。
    自举电路也受布局的影响。 与电容器和二极管的环路应尽可能紧密。 这实际上意味着二极管和电容器应靠近 IC 和高侧栅极驱动器。

    当您移除原来无法正常工作的二极管时、它是否已损坏? 查看数据表、二极管看起来非常相似、没有任何东西会导致差异。 如果可能、请查看其他一些板、以查看是否出现问题。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在具有相同布局和构建的其他电路板上、该问题是可重复出现的。 但是、当使用同一电源将组件与旧设计互换时、旧设计将继续正常工作(因此组件不会损坏)。 从 SS 引脚看、它发出高脉冲(不保持高电平)、然后输出上升到稳压电平并立即开始放电。 一旦输出电平达到输入电平、它就会再次脉冲、重复该周期。 显然、我们缺少了一些东西。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Garrett、

    TI 是否有任何人可以与我联系、帮助我解决此问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    听起来就像您正在进入打嗝电流限制。 要测试这一点、请将 RES 置于 GND。 数据表的第7.4.3节描述了断续模式操作。  

    还可以提供 VOUT、SS、RES 和 COMP 的波形吗? 这将有助于解决问题。

    谢谢、

    Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的...我今天将发布这方面的后续行动。 当 RES 引脚接地可解决问题时、它肯定是断续模式。 但是、我不知道该设计会导致此问题的原因。 我将进一步阅读、看看我是否能够弄清楚为什么它在一个布局中进入这种模式、而不是在另一个布局中进入这种模式。 我不在办公室、但实际上、res 引脚波形看起来像锯齿(直到它接地)。 其他引脚(我没有详细信息)、但在 RES 引脚接地之前一直保持低电平。