This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24092:有关电芯编号的问题

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24092

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649995/bq24092-question-about-cell-number

器件型号:BQ24092

您好!

当我们查看作为参考的其他公司的电池充电数据时、

使用了以下 BQ24092 /单节锂离子电池 IC。

但是、如图所示、使用的电池为3节电池。

如果我将单节电池充电 IC 用于3节电池、我会询问是否存在任何问题。

谢谢、

终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    bq2409X 充电器 IC 可在此配置中为3节电池充电、并联电池相当于一节电池。
    但充电电压固定在4.2V、此类锂离子电池(TLI-1550A)的建议充电电压为4.1V。 这可能是一个问题吗?