This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A8300:问题

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648959/tps7a8300-issue

器件型号:TPS7A8300

我们在设计中使用 TPS7A8300RGWT 从1.8V 生成1V 和1.2V 电压。

我们使用 设计中内置10位 ADC 的微控制器来监控容差为5%的这些电压。

我们最近收到了设计的 PCB。 目前、我们处于测试阶段。

在测试过程中、它注意到、在随机情况下、微控制器从 TPS7A8300RGWT 读取1V 和1.2V 电压范围值。

现在、在调查过程中要找出 原因、它注意到、当使用示波器探针接触 CNR/SS 电容器或用手指触摸时、稳压器输出将超出容差一致性。 这种情况在两个稳压器上都发生。 我不确定这是否与这些稳压器的随机故障相关。

请仔细研究这个问题、并告诉我是否有任何解决方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Waseeq、

    CNR/SS 电容器是为 LDO 生成基准电压的电容器。 这是一个高阻抗节点、因此、如果您用手指或示波器探头触摸它、它将改变 NR/SS 引脚上的电压。 如果您需要监控此引脚、则应使用阻抗为10G 的 DMM/示波器来监控该引脚。 这将使基准电压不会发生很大变化。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    感谢您的澄清、然而、在某些奇怪的情况下 、输出电压会在不进行探测或触摸的情况下出现一些波动、监控这些电压      的微控制器能够捕捉到这种变化、这看起来很奇怪、但是否会影响这种变化。 原理图和 e2e.ti.com/.../TPS7A8300_5F00_Schematics.pdfLayout符合数据表建议。 我已附上原理图、请告诉我是否有任何可以尝试的东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Waseeq、

    感谢您提供原理图、我看不到这方面的任何问题。 当您能够看到 LDO 与微控制器的输出差异有多大时? 输出电压的波动是否与输入电压或输出电流的变化相对应?

    您可以尝试的另一件事是清洁电路板。 在制造过程中、有时会产生可能会改变 NR/SS 电压的泄漏电流的焊剂残留物。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    感谢您查看原理图。 输出电压的+/-5%到+/-10%之间存在差异。 负载电流和输入电压是恒定的。 我将检查焊接是否正确、并告知您此问题是否仍然存在。

    此致、

    Waseq