This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:TPS53355 LS-RDS (on)用于计算 OCP

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649967/tps53355-tps53355-ls-rds-on-to-calculate-ocp

器件型号:TPS53355

尊敬的先生:

TPS53355数据表第6页低侧 MOSFET 导通电阻为2m Ω、

第24页的公式10根据输出电流确定 RDS 值1.5m 或1.7m Ω。

如果输出电流为25A、则必须使用哪个 RDS (on)来计算 OCP 保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用第24页中概述的设置。 25A 接近于30A、因此我将使用1.5m Ω。