This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27441EVM-G1A:bqStudio 和 EV2400在学习周期期间断开连接

Guru**** 2388720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ27441EVM-G1A, EV2400
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649426/bq27441evm-g1a-bqstudio-and-ev2400-disconnect-during-learning-cycle

器件型号:BQ27441EVM-G1A
主题中讨论的其他部件:BQSTUDIOEV2400

您好!  

我正在尝试使用 Windows 7-32计算机和 EV2400完成 BQ27441EVM-G1A 学习周期。 我使用 bqStudio 1.3.54.1

现在、EV2400至少四次无法与 bqStudio 和/或 BQ24771正常通信。 目前、我收到 Windows 测试消息"USB Device not recognized (USB 设备无法识别)"。 连接到此计算机的其中一个 USB 设备出现故障。。。”

USB 解插和重新插拔为我提供了 bqStudio 消息"Learning Cycle in Progress a Learning Cycle is currently in progress. 是否确实要退出?" 单击"取消"时、bqStudio 底部会显示一条红色警告消息、提示"无法找到免费的通信适配器"。  

请告诉我如何继续以完成学习周期。  

理想情况下、我希望将休息时间延长到一晚以上、以便在正常工作时间内观察电池的清空和充电情况。  

此致、  

Børge μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Borge、
    请从 TI.com 将 bqstudio 更新为最新版本。 希望这对您的情况有所帮助。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    在多次卸载和重新引导的帮助下,我现在在 Win7-32计算机上启动并运行 bqStudio 1.3.80。  

    进入最后一个学习周期的26分钟、Windows 告诉我"USB Device not recognized ..." bqStudio 显示"Nota ble to find a free communications adapter"。

    根据您的经验、导致这些错误发生的原因是什么? EV2400是否有问题?

    最棒的

    Børge μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题仍然存在
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更多详细信息:

    我的计算机在 HID 设备下找到 EVM2400。 拔下电源插头后、设备管理器中的电源线会消失。 因此、该部分看起来不错。

    但是、不良功能似乎与被测电池的低充电状态相关。 我是否应该为 EVM2400提供外部5VDC?

    如果没有外部5VDC、EVM2400是否以任何方式由受测电池供电?

    我已将 BQ24771EVM-G1A 连接到端口2 I2C。 该设置在大部分时间都能正常工作、但在学习周期的关键阶段会失败。 这意味着我无法为产品生成黄金文件。


    此致、
    Børge μ A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Borge
    您的 ev2400上运行的固件版本是什么? 请更新到 v0.18。 电池放电到什么电压? 您将终止电压设置为什么? 此外、您将休眠 V 设置为什么?

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、  

    EV2400中安装了新固件0.18。 3次重启后、bqStudio 现在会发现 BQ24771G1A 通过 I2C 连接到 EV2400。  

    但是、bqStudio 不再启用 Learning Cycle 按钮。 请在固件更新前后查看 bqStudio 的附件。  

    我们在 bqStudio 及其不稳定性方面浪费了大量宝贵的时间。 任何延迟学习周期一部分的尝试都会导致"器件未确认"。 由于预计学习周期持续时间超过20h、因此我们很难将此性能水平用作关键工具。  

    请向我提供有关以下方面的最佳且合格的反馈:

    - bqStudio 可使用 EV2400和 BQ24771EVM-G1A 执行完整的学习周期

    -学习周期可以在办公时间之外暂停,而不必重新开始学习周期。  

    根据我们当前在 bqStudio 和 TI 电量监测计方面的经验、我们将必须评估其他供应商的未来项目和修订版本。

    此致、  

    Børge μ A

    在固件更新之前、bqStudio 没有响应

    固件更新后:bqStudio 没有可用的电量监测计