This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27750EVM-837:施加电池组电压时、不会重新连接 CHare /放电 FET

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649767/bq27750evm-837-chare-discharge-fets-are-not-reconnected-when-a-pack-voltage-is-applied

器件型号:BQ27750EVM-837
主题中讨论的其他器件:BQ24232

尊敬的先生或夫人,

电量监测计 IC BQ27750和 充电器 IC BQ24232会出现以下问题、但我们以前也遇到过不同充电器和电量监测计 IC 的此问题。

充电/放电过程正常、但有一点除外:当电池从电量监测计上断开并重新连接后、电量监测计不会重新连接充电/放电 FET。 因此、充电器 IC 不会检测到电池、也不会启动充电过程。

在检测到电池组电压时、是否有方法强制电量监测计打开 FET? 这取决于电量监测计参数吗?

此致、

Karina

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karnina、
    您能否在 DA 配置中设置 sleepchg 标志、然后发出复位命令(0x41)。 这将使充电 FET 保持导通状态、以便在断开和重新连接电池并施加充电电压时进行充电。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嘿、Onyx、

    感谢您的快速回复。
    已设置了 sleepchg 标志、但行为不正确。

    你有其他建议吗?

    此致、
    Karina