This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61088:解决 TPS61088和 TPS62142问题的建议。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62142, TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649402/tps61088-advice-to-solve-a-problem-with-tps61088-and-tps62142

器件型号:TPS61088
主题中讨论的其他器件:TPS62142

您好!

实际上、我正在尝试设计一个与 Launchpad F28069M 板配合使用的电源板。 我的问题是、我打算使用9.9V LiFePO 电池为整个系统供电。 该板需要使用额外的逻辑板(最大1.0A 负载)为 MCU 板提供3.3V 电压、并为驱动2个直流电机(最大6.5A 负载)的板提供12V 电压。 使用 Webench 工具、我设计了2个独立的直流/直流转换器、其组件列在此主题的标题中。 将所有组件焊接到电路板上并仔细检查是否存在短路后、我将电池连接到电路板、TPS61088立即损坏、TPS62142似乎没有任何损坏。 然后、我继续去除水损坏的 IC 并再次尝试、但降压转换器在输出端未提供预期的3.3V 电压、而是~0.226V。 是否有任何关于问题可能是什么的想法? 我设计的板连接到此帖子。 我的设计是否存在导致某种问题的错误? 提前感谢!

此致、

Emmanuel

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要同时检查您的原理图。 请附上您的选择、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是原理图文件。 如果您需要、我将上传两个 IC 的 webench 设计报告。  e2e.ti.com/.../TPS61088_5F00_Boost.pdf

    e2e.ti.com/.../TPS62142_5F00_3V3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我明天会回复您!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    12V/6.5A 输出对于 TPS61088来说实在太大、Vin=8V 时的最大输出能力约为12V/5A。 最好是4层电路板、而不是2层电路板、以确保其能够处理热问题、否则 IC 会过热且容易损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于降压转换器、请打开一篇文章、相关人员将很快回答您的问题。 我们的团队专注于升压转换器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Helen、

    感谢您的快速回答以及有关最大功能的信息。 实际上、我将始终提供超过9.0V 的电压、并且负载将达到6A、刚好处于峰值。 但我的问题是、一旦我将9.9V 电池连接到输入侧、芯片在没有任何负载的情况下就会损坏。 我想知道的是、如果我的设计中存在可能导致问题的东西。

    此致、
    Emmanuel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于升压转换器 TPS61088器件、主要问题是使用 8.2uH 电感器、请使用1.5uH-2.2uH 电感器代替8.2uH 电感器、如果电感过大、升压转换器可能不稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便说一下、电感器饱和电流应该高于10A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我会看一下它。 非常感谢您的帮助!