This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61088:关断问题

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61088, TPS61178

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649719/tps61088-shut-down-problem

器件型号:TPS61088
主题中讨论的其他器件: TPS61178

尊敬的支持团队:

我使用的是 TPS61088RHLR 升压转换器。 转换器的是  8.4V 锂离子电池组、输出为12V。 当器件启用时、我有固定的12V 输出、但当我使 EN 引脚为低电平时、我有接近7V 的输出、我想知道我可以做什么来完全禁用转换器。

 谢谢、  

GoR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 TPS61088、输入和输出始终通过上部 FET 体二极管连接在一起、即使该二极管已禁用也是如此。 您可以添加额外的 FET 以实现负载断开功能。 请参阅随附的文件以供参考。 e2e.ti.com/.../4011.Input-to-Output-Isolation-for-the-TPS61170.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便说一下、您能否与我们分享应用信息? 喜欢哪种设备? 我的电子邮件地址是 helen-chen@ti.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Helen 非常感谢您的帮助。
    但是、如果该引脚实际上没有发挥其功能、那么为什么 TI 将其命名为使能引脚、而不是使能引脚、这会使人感到困惑。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    海伦
    我将其用于随附的12V 单板计算机的电源管理板。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    禁用意味着禁用升压功能。 所有升压转换器都是这样定义的。 很抱歉造成混淆。 因此、您需要添加额外的 FET 以将其与负载侧完全断开。 也可以使用 TPS61178、该 IC 具有负载断开引脚、但仍需要外部 FET。