This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3405A:基准电路变化有问题

Guru**** 2814225 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3405, LM3406, TPS92515, TPS92511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649810/lm3405a-problem-with-variation-on-reference-circuit

器件型号:LM3405A
主题中讨论的其他器件:LM3405LM3406TPS92515TPS92511

我正在进行 LED 改造、以便与 AC 调光卤素灯电源配合使用。  (现场10、000个单元!)

这将以大约1A 的最大电流运行单个白光 LED

由于这将由脉动直流电流驱动、因此我希望在电源启动后立即使升压电源加电。

第一页"典型应用电路"假定一个已知的、恒定的 Vin。  因此、我的计划是在升压和 SW 之间放置一个5.1V 齐纳二极管、并使用一个电阻器将升压馈入 Vin。

这在工作台电源电压为12V 时运行良好、但当我将其连接到调光器电源时、LM3405发生故障、升压和开关之间发生短路。

可能由于齐纳二极管上的软拐点、我只能从升压转换到 SW 获得大约2.8V 的电压、因此可能需要为其提供更大的电流。

但是、是否有人会看到使用升压和 SW 之间的齐纳二极管将升压限制为 SW 电压的真正问题?  此电路基本上每秒通电和断电120次是否存在任何问题?


首先、我认为图25不适用、因为仅使用一个 LED、输出电压就会太低。  但是、这也许是一个更好的电路、尽管它的运行升压电压会更低。

感谢您的任何想法和建议!

Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jon、

    您的输入是否只是整流12Vac? 您如何尝试调光、三端双向可控硅开关元件? 如果是、三端双向可控硅开关元件本身可能会导致瞬变问题。

    但无论如何、使用齐纳二极管保护引导不应存在问题。 但是、如果交流整流、斩波或不整流、则需要考虑两个因素:

    如果您使用输入端的电阻器引导齐纳二极管、则还需要将一个阻断二极管与该电阻器串联。 否则、每次输入下降时、您都将通过齐纳二极管和电阻器对 BOOT 放电。 这不仅会在 BOOT-SW 上施加负电压、该电压可能超过绝对最大值、而且每个周期都需要 BOOT 的峰值充电电流。 在这种情况下、从输出运行引导也是有效的、但前提是考虑#2。

    2.该器件专为 PWM 调光而设计、但我不确定在如此高的速率下启动和关断。 您实际上可能具有非常奇怪的瞬态、具体取决于在启动时为多少组件充电等。 当您完全关断时、内部补偿将放电、可能达到未知水平、从而导致更多的瞬变。 我一定要在工作台上看到它、但如果你有一些有趣的东西、我也不会感到惊讶。 我只提到所有这些、因为如果我尝试将其用于整流交流、调光或不使用、我会稍微有所不同。 我会在输入电源和 VIN 之间放置一个阻塞二极管(输入电容连接到 VIN 引脚)。 然后、我将使用从输入电源到 EN/DIM 引脚的电阻分压器在特定输入电压下禁用器件。 这将使器件保持活动状态、从而使 COMP 和引导均在下一个开启周期充电。 这是 LM3406工作原理的一部分、旨在以方波输入电压运行。

    另一种选择是考虑能够以120Hz 频率打开和关闭的极快的东西、例如 TPS92515。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是一款三端双向可控硅开关元件式调光器、然后以70KHz 的频率斩波、并通过变压器馈送至12V。 但是、在一个全波桥接收器之后、它基本上是一个12 VAC 整流。

    是的、我还使用了阻断二极管来防止升压电源放电。

    嗯、我转到了图25方案、它看起来运行正常。 所以、我将做更多的测试、但这看起来很不错。

    我尝试使用 TPS92511、但他们告诉我、我们需要以1A 的电流运行一个 LED

    非常感谢、

    Jon