This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54426:输出电压为2.5V 时

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649785/tps54426-when-output-voltage-is-2-5v

器件型号:TPS54426

您好!

请告诉我 TPS54426。

当 Vout_set=2.5V 时、我应该使用表达式(3)还是(4)?

此致、

YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您可以同时使用这两个引脚、因为当 Vout=2.5V 时、结果非常接近。您可以设置 R1=53.6K、R2=23.7K。