This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542-G1:SOC 与我的实际电池容量不匹配

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649795/bq27542-g1-the-soc-can-not-match-my-real-capacity-of-battery

器件型号:BQ27542-G1

你(们)好

   我完成了一个成功的学习周期并生成黄金映像;

   当我使用 EV2400将成功黄金文档导入到 bq27542g1时,bq studio 接口显示 电池(充满电)的 SOC 仍 为80%, 当我重置时,SOC 跳转到实际容量。

  我不知道为什么,我必须执行重置的操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dendandon、

    插入电池时始终会出现初始化错误、因为电量监测计根据 OCV 读数估算初始 SOC。 您需要确保在电池插入期间、不存在充电或放电方向的电流、以避免错误的 SOC 估算。 尽管如此、在电池充满电并放电以耗尽电量后、电量监测计的精度应该是最佳的。 您能看到这种情况吗?

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      

           是的、当我导入黄金文档时、我确定没有字符或放电、电池已充满电(4.35V)。

            一个周期后、我再次为电池充满电、我没有看到这种情况发生、电池 SoC 的 实际容量仍然存在接近10%的误差。

            如果我重置、它永远不会再次发生、我的产品运行良好、它对 我的产品是否有任何隐藏的问题?

            我发现另一种情况、即电池运行(电量监测计[bq30z55] 在 I2C 中与主机通信)和 SoC 具有70%的容量。

            突然、SoC 变为0%(我使用示波器读取 SOC 的波形)、没有负载或其他东西。

            同样、我使用 BQ Studio 将其复位、SOC 变为正常电平(70%)

            这种情况让我很困惑,几个星期后,我不知道如何解决这个问题。