This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890H:任何禁用器件的方法

Guru**** 2561610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/648208/bq25890h-any-way-to-disable-part

器件型号:BQ25890H

我正在寻找一种方法来禁用该器件上的稳压器。  如果我将 ILIM 设置为非常高、请说100k。  这是否起作用?  从而使我的电流消耗非常低。  这是我唯一不关心的目标、如果它开启、我只想限制启动时的电流。

**编辑

我在数据表中找到了这一行"。 如果 ILIM 引脚断开、输入电流被限制为零、这是因为 ILIM 电压浮动在0.8V 以上。如果 ILIM 引脚短路、输入电流限值由寄存器设定。'   

当 ILIM = 0时、我是否仍然可以与 I2C 的部分通信?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    浮动 ILIM"使输入电流的降压转换器无法有效地关断充电器。  只要 BAT 上连接了电池、您就能够通过 I2C 进行通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    即使没有电池、也有一些最小电流仍可实现 I2C 通信吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用 ILIM 引脚的最小电流调节为500mA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您将 D+/D-线路保持悬空、IC 将检测到未知适配器并将 IINDPM 设置为500mA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、我通过移除连接到 ILIM 的电阻器来浮动 ILIM。  我仍然能够通过 I2C 进行通信。  我插入了电池、 REG0B 表明它正在快速充电。  我在某个地方漏了一步吗?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    仅施加 VBUS 时 SYS 上的电压是多少?    您的 D+/D-线路上拉至什么电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SYS 大约为1V。 根据 TI 的建议、DP/DM 相互短路。 系统中还有另一个 BQ25890H 可处理通过 USB 进行的通信。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、

    当 D+=D-和 ILIM 引脚悬空时、输入电流限制(IINDPM)被设定为3A。 VBUS 上的电压是多少? 由于 SYS 上的负载、VINDPM 是否将输入电流钳位在3A 以下?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、我还使用了假冒电池仿真器、因此我现在可以看到、尽管我看到过报告、它仍然不会为电池充电。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    连接电池后、您可以向我发送寄存器设置吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在这方面取得了很多进展、但我看到启动时出现了一些奇怪的行为。  我将第二个充电器的 ILIM 悬空、因此他不应消耗任何电流。  然后我编写了一些软件来观察电源正常事件。  当我看到它时、我在两个充电器之间分配可用电流。   

    现在、我刚刚删除了这部分代码、所以我拥有的只是 ILIM 接地的主充电器和 ILIM 悬空的第二个充电器。  只有主充电器连接到 DP/DM 线路。  因此、所发生的情况是、我将器件连接到笔记本电脑、并在大约1.5A 的电流下产生一系列极高的电流峰值。  它最终将稳定在500mA。  这是您之前观察到的吗?  是否为预期行为?  发生的情况是、在某些端口或某些笔记本电脑上、我被赶下了公交车、我认为这是由于我的当前行为不当造成的。

    --编辑----

    我看到、为主充电器禁用自动检测可阻止这种情况发生。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    您可以附加原理图吗?  

    充电器消耗的电流不应超过 IINDPM 设置的平均电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以再次私下将其发送给您吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    发送的数据
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在、我还移除了电阻器520和546、这些电阻器在充电器2上浮动 ILIM 和 DP/DM。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只是要分享更多一些证据。 在我的坞站 USB 端口上不会发生这种情况。 它们工作正常。 仅在我的笔记本电脑上。 这些产品有一个叫做戴尔功率共享的东西,我想知道它是否会使检测机制混淆。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    充电器应将笔记本电脑端口识别为 SDP (100mA)或 CDP (900mA)。 我还没有看到过这样的峰值。 示波器图上的时间标度是多少? 主充电器的 SYS 上有什么负载? 发生这种情况时、主充电器的 VBUS 处的电压测量值是多少? 充电器是否达到 VINDPM? 我可以获得 VBUS、SYS、IBUS、ISYS 的示波器截图吗? 只需确认一下、这是否是电池未连接、是吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    时间刻度为2.0ms。 充电器可以在 CDP 识别这些笔记本电脑端口、但不会连接。 我看到 USB 总线上的流量、然后笔记本电脑从我们那里取电。 这会在一个周期中永久发生。 我还在主充电器 ILIM 上添加了一个1k 电阻器、以减少我向您展示的电流尖峰。 尽管它仍然没有连接、但它仍然会发生变化。

    但是、我注意到、如果我禁用了自动检测、我的器件将立即连接到 USB、没有问题。 作为解决方法、我输入了一个计时器、该计时器在成功检测5秒后禁用自动检测。 在这种情况下、我的器件被启动、但第二次连接。 不确定其根本原因是什么。

    屏幕截图显示了连接两个电池的情况、每个电池连接到充电器1和充电器2。 系统无法单独通过笔记本电脑电源运行。 我将为您处理这些其他采集。 我可以得到 VBUS、SYS、IBUS,但至少不能得到 ISYS,而不需要付出很多努力:)

    感谢您迄今提供的帮助、我对此表示感谢。