This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24720:TPS24720存储温度

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649854/tps24720-tps24720-storage-temperature

器件型号:TPS24720

您好!

我使用的是 TPS24720RGTT、我看到工作温度范围为-40C 至+125C。  存储温度范围是相同的、还是可以将其存储到较低的温度?

谢谢、

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steve、

    这是一个很好的问题。 有一个原因不在 DS 上。 存储温度会影响封装。 应提供随附卷带的文档、因为这很可能取决于 IC 封装本身和卷带中的塑料材料。 我已将此内容输入我们的 QA 组、以查看是否有我可以在 E2E 上传递给您的特定文档、但如果您有卷带、您可能需要查看您的器件文档同时随附的内容。 安装后、很显然、它可以存储在整个工作温度范围内、但未指定超出此范围。

    Brian