This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2000:PVD 特性

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649666/bq2000-pvd-feature

器件型号:BQ2000

大家好、

数据表显示了以下有关 PVD 的信息、我想询问以下黄色部件。
----------------------------------
(数据表第9页)
峰值电压(镍镉、镍氢)
bq2000使用峰值电压检测(PVD)方案来终止镍镉电池和镍氢电池的快速充电。
bq2000持续监控 BAT 引脚上的电压、表示电池电压、以确保这一电压
切勿超过 VMCV (最大电池电压)。 此外、它还以 MTO/128的速率对导通电压进行采样
BAT 引脚并在该值低于 AS 采样的最大值时触发峰值检测功能
高达3.8mV (PVD)。 为了准备对 BAT 引脚电压进行采样、bq2000会暂时关闭大多数电路
(MOD 和 RC 引脚都将变为低电平)、以实现尽可能干净的无噪声测量。 而
BAT 引脚电压的监控是连续的、BAT 引脚电压的采样仅使用内部 ADC
在快速充电的恒流调节阶段发生。
----------------------------------

 我知道在对 BAT 引脚电压进行采样时、充电被禁用。
您能告诉我 禁用充电的持续时间是多少?
我还想知道内部 ADC 对电压进行采样的间隔。

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通读数据表、未找到充电禁用的时序。 它应该非常快、并且不会对转换器运行产生太大的影响。

    间隔为 MTO/128。  MTO=rmto´CMTO´35、988 (请查看数据表公式2)。