This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601:需要用于 MTK6739的 BQ25601驱动程序代码

Guru**** 2765945 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649723/bq25601-need-driver-code-of-bq25601-for-mtk6739

器件型号:BQ25601

尊敬的 TI 先生:

我们需要用于 MTK6739的 BQ25601驱动程序代码。

请帮帮我们。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Terry、

    我们目前没有用于 bq25601的 Linux 驱动程序代码。 但是、bq2429x 系列具有一组驱动程序、这些驱动程序大多与 bq25601兼容。 必须进行几处更改、以解决额外的寄存器和与某些位的差异。

    编辑:我想对这个帖子进行编辑。 实际上、我们在以下更新的链接中提供了 bq2560x 系列的 Linux 驱动程序库: https://github.com/tibms/kernel-3.18/tree/pmic/drivers/power

    您可以在以下位置找到它:

    • 标题:bq2560x.h
    • 来源:bq2560x_charger.c

    删除了先前对 bq2429x 驱动程序库的引用。  



    此致、
    Joel H