This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25600:COUT 问题

Guru**** 2769575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649511/bq25600-cout-question

器件型号:BQ25600

您好、专家、

如何计算 Cout (VSYS)? EVM 使用了10uF+10uF。 如果我使用的是22uF+22uF 或47uF+47uF、有什么副作用? 因为我 考虑的是重负载。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    我将参考 bq25600数据表的第9.2.2.4节输出电容器。 这将为您提供一种计算 SYS 上预期输出电压纹波的好方法。 电容过大可能会影响内部环路补偿、但如果我们仅查看100uF、您应该会觉得不错。


    此致、
    Joel H