This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920:电池电压读数不准确

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649168/bq76920-inaccurate-cell-voltage-readings

器件型号:BQ76920

我正在尝试在电池监控应用中实施 BQ76920。 原理图如下

当读取各个电池的电压时、我发现 VC2非常不准确、通常在3.67V 左右、而应在4.14V 左右。  

BQ76920电池电压错误
实际读数(V)      BQ76920读取(V)
电池芯1 4.13 4.13
电池芯2 4.14. 3.62
电池芯3 4.08 4.67
电池4. 4.14. 4.13
共计 16.4. 16.53.

从上表可以看出、我的读数与实际读数之间存在很大差异。 导致这种不准确性的原因是什么?如何纠正?

非常感谢、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、
    在原理图中、稳压器 U3通过滤波器电阻器 R11加载 VC2输入拉电流。 任何稳压器电流都将降低电芯2的电压并增大电芯3的电压。 报告的电池2和电池3电压之和与电池电压之和大致相同。 如果需要、您需要使用自己的电阻器将稳压器馈电移至电池端子。 通常、您需要从整个电池组汲取电流。
    C5的连接也不常见。 从数据表中可以看出、在该位置可能需要使用开关来启动、因此不清楚电容器可能会影响运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的答复。 移除 U3可解决此问题、我将在电路板的下一个修订版上将迹线移至滤波电阻之前。 对于 C5、我使用它来提供打开 BQ76920所需的电压边沿。 是否会因此而导致任何问题?

    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、
    C5处的开关将断开、不会影响温度测量(热敏电阻上的电压)、但电容器将提供显著的时间常数、电路将影响测量的温度。 快速时间常数近似值为10ms 的10k 和1uF。 在当前温度下、10k 内部电阻器、10k 外部电阻器、1uF C5和热敏电阻会影响实时常量。 对于恒定的电池电压、电容器将调整为电压。 如果您的系统是动态的、电池电压将发生变化、并且还会影响视在温度。 由于您的 MCU 将确定温度和阈值、因此您可能能够鉴定和补偿这些影响、但要注意这些影响。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    为 TS1提供所需电压峰值的其他方法是什么? MCU 无法完成此操作、因为 BQ 支持此操作、我希望它自动执行。 此外、您说具有动态电池电压可能会导致不精确、我的系统确实具有这种情况。 获得 TS1的稳定电压轨还有哪些其他选项?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您可以查看 apnote bq769x0引导开关替代 方案以获取建议。 您的原理图未显示 FET、因此可能不直接兼容。  您将需要某种信号和/或比较器电路。  您需要导致 TS1上用于引导的边沿、然后不加载电路来损坏温度读数。