This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:Impedance Track 感应电阻器 TEMPCO

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649741/bq27426-impedance-track-sense-resistor-tempco

器件型号:BQ27426

您好!

监测计文档建议选择50ppm/C 感应电阻器。 我假设选择此选项是为了使电阻器温度响应小于监测计的其他温度容差。 请核实这些陈述是否正确。 谢谢。

-标记

1、检测电阻器温度系数会影响25°C 以外的测量仪表精度、而测量仪表在休息电压测量之间进行库仑计数。

让我们假设室温(消费类产品)为0-50C,±25°C。 100ppm/C:25*100e-6=0.25%。  500ppm/°C:25*500e-6=1.25%。 希望电阻器 tempco 较低、以便在温度范围内将对精度的影响降至最低。

3.500ppm/ °C (±1.25%)可能 会给我们一些误差计算因素,但我认为100ppm (±0.25%)可能会下降到“无关”范围。

4.电阻器容差直接影响 IT 计量表中库仑计数器的精度,这直接影响休息 OCV 测量之间的时间预测等内容。

5.对于有界温度范围,较大的 tempco 感应电阻器可能是可以的,上面的分析可以显示对监测计预测的预期影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、检测电阻器温度系数会影响25°C 以外的测量仪表精度、而测量仪表在休息电压测量之间进行库仑计数。

    电阻器值的任何变化都会影响库仑计数精度。

    让我们假设室温(消费类产品)为0-50C,±25°C。 100ppm/C:25*100e-6=0.25%。  500ppm/°C:25*500e-6=1.25%。 希望电阻器 tempco 较低、以便在温度范围内将对精度的影响降至最低。

    越低越好。

    3.500ppm/ °C (±1.25%)可能 会给我们一些误差计算因素,但我认为100ppm (±0.25%)可能会下降到“无关”范围。

    正确。

    4.电阻器容差直接影响 IT 计量表中库仑计数器的精度,这直接影响休息 OCV 测量之间的时间预测等内容。

    是的。

    5.对于有界温度范围,较大的 tempco 感应电阻器可能是可以的,上面的分析可以显示对监测计预测的预期影响。

    是的。