This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650830:TPS650832、内部时钟

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/647633/tps650830-tps650832-internal-clock

器件型号:TPS650830
主题中讨论的其他器件:TPS650832

PMIC 支持团队

我想知道内部时钟。

[1] TPS650832作为内部参考时钟使用哪种振荡器? RC 振荡器等。

[2]内部旋塞频率是多少?

[3]内部时钟的精度是多少?

谢谢

TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tamio_Y、
    感谢您使用 E2E。 我已将您的问题转发给产品专家。 您应该很快听到别人的声音。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamio、

    TPS65083x 内部时钟是32.768kHz 的 RC 振荡器。 此器件未指定精度、但其他类似器件的内部振荡器精度为+/- 10%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kevin

    您能向我展示一下 RC 时钟振荡器的电路吗?

    对于紧急停机、数据表如下所述;
    当 PWRBTN 保持的时间长于 Resister FLT[5:0]定义的时间时、它被触发。
    TPS65983x 是否有可能错误检测 PWRBTN 保持为低电平的周期?

    谢谢
    TAMIO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamio、

    您能否更详细地描述观察到的问题? 问题似乎在于 PMIC 在检测到 PWRBTN FLT (长按键)之前就应该检测到它。

    1. 您是否有任何可帮助我理解的问题示波器截图?
    2. FLT 位是否完全被修改?
    3. 观察到的 PWRbTN 保持时间与生成 FLT 的时间或在 PWRBTN 未被保持时是否生成 PWRBTN FLT 的时间是多少?
    4. 意外关断后、RESETIRQ1中的"FCO"位是否设置?
    5. RESETIRQ1和 RESETIRQ2中是否设置了任何其他位?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin

    不幸的是、我的客户尝试 重复同样的行为、但 他们还不能重复。

    他们说、当他们按电源底座时、系统导致了异常关机。

    即、系统在短于寄存器配置的时间段内发生停机。

    1. 您是否有任何可帮助我理解的问题示波器截图?

    ➜无法耗尽

    1. FLT 位是否完全被修改?

    ➜检查

    1. 观察到的 PWRbTN 保持时间与生成 FLT 的时间或在 PWRBTN 未被保持时是否生成 PWRBTN FLT 的时间是多少?

    ➜检查

    1. 意外关断后、RESETIRQ1中的"FCO"位是否设置?

    ➜检查

    1. RESETIRQ1和 RESETIRQ2中是否设置了任何其他位?

    ➜检查

    我明天会更新。

    谢谢

    TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    内部 RC 振荡器使用以下哪种电路结构?

    或者、是否使用了另一个电路结构?

    相移振荡器

    双 T 振荡器

    谢谢

    TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamio、

    它是基于单斜坡弛张振荡器概念的定制设计。 我无法提供有关芯片内部 IP 的更多信息。