This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:.gg 黄金设置文件在密封后更改

Guru**** 2561620 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649468/bq40z60-gg-golden-settings-file-changing-after-being-sealed

器件型号:BQ40Z60
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!

我在定制电路板中使用 BQ40Z60电池管理芯片来管理4S 锂聚合物电池。 已创建黄金映像.gg 设置文件、并且设置的性能和配置都很好。

但是、在器件被密封并发送给器件的其他用户后、设置会发生变化(不仅 RA 表值和 Qmax 值、而且保护阈值设置和其他更改系统行为的主要设置)。 我的理解是密封器件应防止这些设置发生变化、直到在 Battery Management Studio 中再次解封器件。

此外、我尝试将更新状态设置更改为值"02"、如本帖子(https://e2e.ti.com/support/power_management/battery_management/f/180/t/427788)中所述、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    您如何验证您的监测计在发货前是否已密封?

    www.ti.com/.../sluua04d.pdf

    第106页和第107页表11-1列出了密封模式下可用的功能

    第120页表11-2解释了密封和非密封模式下 OperationStatus()寄存器中安全位的状态。

    无法修改上面列出的某些参数、如保护阈值。

    您能否向我们提供您的密封流程和验证的详细信息?

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、系统设置为在将系统存在引脚拉至低电平时自动密封芯片以开始运行。 然后、这个密封代码保持在位、直到用户在 BQ Studio 中手动解封芯片。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、我假设您在将所有监测计上的系统存在引脚拉至低电平后、在发送给其他用户之前、使用 bqStudio 验证了监测计是否密封、对吧? 您是否也验证了黄金映像 DataFlash 设置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、芯片已在 bqStudio 中验证为密封(启用了 SEC1和 SEC0)。

    是的、通过 Write All 验证黄金映像设置、然后读取 All 以验证文件是否已写入芯片。

    在电池的正常充电和放电操作周期内、设置是否有其他更改方式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您之前提到的参数应该在正常操作中更新、并且只有在测量仪表未密封时才能更新。 您能否向我们发送已更新参数的 gg 文件比较、以便我们可以提供有关不应在密封模式下更新的参数的更多详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此文件显示更改的设置:

    此文件显示黄金映像设置: