This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:CBAT 值-数据表指导冲突

Guru**** 2588115 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/649801/bq27426-cbat-value--conflicting-data-sheet-guidance

器件型号:BQ27426

您好!

数据表9.1规定" BAT 和 VSS 之间应连接至少1uF 的电容器。"

表6.3说明 CBAT 标称电容应为0.1uF。

这是一种非常小的设计(200mAh)、因此会有所不同。

请提供建议。

-标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    对于噪声滤波器、0.1uF 是可以接受的。 只需确保电容靠近 BAT 引脚放置、以滤除信号迹线上拾取的任何噪声。